This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:TLV2371,技术工艺?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708837/tlv2371-tlv2371-technology-process

器件型号:TLV2371

您好!

希望了解 TLV2371的技术过程、什么是技术过程、仅双极还是 LinCMOS/BiCMOS

谢谢你

Andres Carrasco

工程顾问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andres、

    TI 名单上的某个人可能知道 TLV2371的官方流程名称。 如果没有、我可以找到以下内容。

    从输入到输出、TLV2371几乎完全是 CMOS。 偏置和 ESD 保护电路中使用了一些双极晶体管。 我怀疑它们是 CMOS 晶体管的变体、旨在用作双极晶体管。

    TLV2371采用 LinCMOS 工艺的工艺变体、但数据表中未将其指定为 LinCMOS。 BiCMOS 通常主要是双极工艺、它支持添加一些 CMOS 晶体管。 因此、我倾向于将 TLV2371称为使用 CMOS 技术。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速而详细的回答。 很棒的工作!  

    安德烈斯