This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:与 TINA-TI 模型温度相关

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7701, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728602/lmp7701-tina-ti-model-temperature-dependency

器件型号:LMP7701
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

是否可以获得 包含温度影响的 LMP7701 TINA-TI 模型? 根据其数据表、多个参数 高度依赖于温度、因此室温仿真可能不代表低温和高温环境。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    目前、我们的绝大多数模型仅在室温下表现出行为。 但是、我们知道过热行为很重要、我正在积极努力将温度影响添加到我们的架构中。 请继续关注 TI 在不久的将来就此提供的更多指导。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    感谢您提供信息。 您是否知道何时提供温度相关模型?

    此致、

    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    研发进展可能会突发出现、但我相信到年底、大多数关键规格都会受到温度的影响。 其中包括:

    • Vos
    • Vout 与 Iout
    • ISC
    • 直流 AOL
    • 直流 CMRR、PSRR
    • IB、IOS
    • Iq

    此致、

    Ian Williams