This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV344:查找适用于28377基准电压源输入的备选运算放大器“LMV344”。

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV344, OPA4350, OPA4353, OPA325, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727304/lmv344-find-an-alternative-operational-amplifier-lmv344-for-the-28377-reference-voltage-source-input

器件型号:LMV344
主题中讨论的其他器件: OPA4350OPA4353OPA325TINA-TI

我使用 LMV344构建以下电路作为28377基准电压源的缓冲器、取代了控制卡参考设计 OPA4350EA。  该电路产生了数十套无故障的器件、直到最近使用了新的器件批次、问题才会暴露出来。

下面是我自己的原理图。

我认为我的电路图有两个问题。

LMV344输入不是轨到轨输入、不是输入到 V+、因此 输入电压不应为3V。

输出无法驱动如此大的容性负载。

我迫切需要你的帮助。请回答下列问题。

运算 放大器的参数是什么、我们知道 LMV344无法输入 V+?

            (__LW_AT__ ))放大器的参数、我们可以知道 LMV344可以驱动多大的电容值、并且我们可以知道电容器和运算放大器输出引脚(R51~R54之间需要多大的电阻值 R51 k Ω?

您是否可以推荐一个与 LMV344完全兼容的(__LW_AT__引脚到引脚)的芯片来实现 VREF 电路的功能? 最好告诉我输出引脚和电容器之间的电阻值。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina、

    指定线性输入电压范围的参数是输入共模电压范围、对于 LMV344、该范围为负电源轨到正电源轨以下1V。  这意味着在3.3V 单电源上、输入范围为0V 至2.3V

    小信号过冲与容性负载之间的关系描述了驱动能力-理想情况下、您需要的过冲低于25%。  您可以通过施加10mV 的小方波信号并查看输出过冲来模拟过冲。

    您更换的部件- OPA4350、是可以直接驱动数十个 UF 负载的部件。  原因是什么?  如果成本是一个问题、则有一个未修整的版本- OPA4353 -它应该不会驱动您的电容负载。

    有关稳定性的更多详细信息、请阅读我们在线培训材料中的稳定性部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 使用的运算放大器采用 Lmv344封装、即 TSSOP14。 OPA4350和 OPA4353不是引脚对引脚。 还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV344和 OPA4353还采用 SO-14封装、PRAMPS 产品组合中的 OPAx350/x353运算放大器除外、它可以直接(无需串联输出电阻器的帮助)驱动数十个 UF 负载。 但是、如果必须采用 TSSOP14封装、则必须使用串联输出电阻器来驱动22uF 负载。 由于 LMV344和 OPA4350分别是不同的运算放大器(1MHz 与38MHz)、因此我们需要知道您使用的电路配置以及您的应用中最重要的规格是:带宽、噪声、RRIO、IQ、直流精度还是其他规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。我想知道以下两个问题:

    1、运算放大器的哪个参数决定它可以驱动 UF 容性负载?

    2、如果输出是串联电阻器、如何确定电阻值? 电阻值是否由波特图的稳定性分析确定?这是计算电阻值的唯一要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina、

    您尝试获得一个复杂问题的简单答案。  首先、电路稳定性是电路配置的函数、因此、不同的配置需要不同的解决方案。  其次、 驱动容性负载时的电路不稳定是由第二个极点(第一个极点来自运算放大器米勒电容内部)引起的、该极点是由开环输出阻抗和电容负载在电路配置的有效带宽内的相互作用产生的(这就是配置至关重要的原因)。

    运算放大器闭环外部的串联输出电阻会在 CL 消除零时产生、从而使电路稳定。 简而言之、您必须选择一个串联输出电阻器、这将在电路配置的有效带宽频率下产生至少45度的相位裕度。  遗憾的是、LMV344没有 Maco-model、因此我无法为您进行稳定性分析、除了能够驱动22uF 并采用 TSSOP-14封装外、您还没有向我提供任何有关所需运算放大器的详细信息。  如需更多信息、请阅读本帖子中我之前包含的链接下的稳定性部分-它可解答您不断询问的所有问题。 这又是:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina、

    我选择了 OPA325来向您展示如何进行稳定性分析-请参阅下面的内容。  对于缓冲器配置、应使用以下电路进行分析。

    针对不同的 Riso 值运行交流扫描、您将注意到至少需要20欧姆来确保最小45度的相位裕度-请参阅下文。

    我还在该电路的后 TINA-TI 原理图中附加了该电路、因此您可以将其用于自己的仿真。

    e2e.ti.com/.../OPA325-stability.TSC