This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:LM2903B-Q1

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184111/lm2903b-q1-lm2903b-q1

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903B

大家好!

客户希望使用 LM2903B-Q1将电压转换为高电平和低电平电压。 IN+电压范围为11V 至16V、 IN-电压为13.33V、电源 电压为16V。 我知道 IN+和 IN-电压应 从接地端到 VCC–1.5V、如下所示。 但我使用 TINA 来仿真、如果 IN+电压为16V、等于电源电压16V、输出电压约为8V。 当 IN+电压为11V 时、输出电压为0V。  客户需要区分11V 和16V 并将其转换为高电平和低电平。 现在、输出 符合客户的需求。 但这种使用情况与比较器的正常运行不匹配。 这是一种风险吗? 对比较器的输出有其他影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    对于我们的比较器仿真模型、如果在任一输入上超出共模范围、输出将变为中间电源。 由于您的 IN+电压超过 VCC -2V、因此输出会进入1/2 Vs (16V 的一半为8V)。 这在实际器件中不会发生。 这也在模型的宏注释库文件中声明。

    我们建议将两个输入都设置在共模范围内、但是、LM2903B 系列的一个特定特性是、如果一个输入超出范围、那么只要另一个输入处于范围内、输出将处于有效状态。 请参阅此应用手册的第2.2至2.5节: LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chi! 感谢您的回复!

    客户当前解决 方案的输入电压与电源电压处于同一电压。 是否建议使用其他轨到轨器件、 其输入电压范围高于16V、频率高于200Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    请参阅 TLV1702AQDGKRQ1。 这具有与 LM2903B 系列相当的规格。