This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1458:LM1458短路电流。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685076/lm1458-lm1458-short-circuit-current

器件型号:LM1458

大家好

对于 LM1458、是否可以有人向我提供以下内容?

-灌电流和拉电流条件下的最大输出短路电流限制。  

-电源电流与电源电压曲线。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    LM1458的输出短路电流约为25mA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai、我还能获得电源电流与电源电压的关系曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我能问您为什么选择使用此特定器件吗? 这是一个相当旧的器件、数据有限、没有可用的样片、因此很难进行测试。 如果您向我们提供一些系统要求、我们可以帮助您选择性能更好的现代器件。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    您对 LM1458还有疑问吗?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请结束、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    起亚的短路电流响应是典型电流、最大值可能是50mA 的两倍。
    根据数据表原理图、电源电流将随 VCC 下降、ICC [V]= V/30 * ICC [30V]
    对于24V 电源、ICC [24V]= 24/30 * 3mA (典型值)= 2.4mA