This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320-Q1:需要 OPA2320 Spice 模型

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680420/opa2320-q1-need-opa2320-spice-model

器件型号:OPA2320-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2320OPA320

大家好、

我将 OPA2320 运算放大器用于电流感应应用。TI 提供的 SPICE 模型是否内置了温度模型?因为我看不到与温度扫描相关的任何输出差异。

提前感谢

此致

Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupathi、

    SPICE 模型似乎未链接到 OPA2320的 Q1版本。 您可以从 OPA2320的"工具和软件"页面下载 OPAy320系列 SPICE 模型(对所有版本有效)

    我还将确保将-Q1版本链接到 SPICE 模型、以防止将来出现混淆。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhupathi、

    OPA320模型列出了一行:"该模型符合以下数据表规格、在27C 温度下以10千欧的负载电阻运行5.5V (+-2.75V)。" 我们的大多数精密运算放大器仿真模型都不包含温度效应。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhupathi

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis