This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:PIN-8 (VCC)和 PIN-4 (GND)之间的短路击穿

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677095/lm293-short-circuit-breakdown-between-pin-8-vcc-and-pin-4-gnd

器件型号:LM293

你好。

当发生电源过流(反向电流)时、LM293P 上的 PIN-8 (VCC)和 PIN-4 (GND)之间是否会发生短路击穿?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、

    Vcc 引脚输出150mA?? 该电流来自哪里?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DIE-K、

    LMx39系列基于较旧的高电压结隔离工艺而构建。 这意味着每个内部电路节点下都有一个连接到 GND 引脚的反向二极管。 如果电源电压反向、这些二极管开始导通、电流开始流动、而不应流动。

    LMx39系列较旧、没有"现代"器件所具有的电源钳位电路。 因此、反向电流没有明确的流过路径、因此如果反向电流不受限制、可能会发生损坏。

    在电源引脚上、当电源反向时、器件将看起来像一个软的泄漏二极管。 与 PN 二极管一样、电流将开始以-450mV 的电压流动、当超过-800mV 时、电流可上升至几百 mA。 不存在电流限制-直到最终发生"爆炸"和损坏。 此条件没有规格。

    类似地、在"锁存"条件下、电源"毛刺脉冲"会导致电源(或输入)上的 SCR 型闩锁、锁电流也不受限制、也可以达到几百 mA (取决于电路中发生"锁存"的位置)。 如果电源中有足够的电流、这种情况通常会导致损坏。

    对于"正常"电源运行、如果输出短接至 V+(高达30V)、输出电流被限制在大约16mA。 此时、热耗散(加热)可能会导致损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、
    感谢你的答复。

    我将您的答复解释为 LMx39。

    此致、
    DIE-K