This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:数据表问题

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677645/ths4031-datasheet-issue

器件型号:THS4031

您好!

  在 ths4031数据表的第21页上、用于输入噪声 Ein 计算的公式1应该是"Ein = sqrt ((xxx)^2 +(xxx)^2 +(xxxx))"、而不是"Ein = sqrt ((xxx)^2 =(xxx)^2 =(xxxx))"、我认为。

www.ti.com/.../ths4031.pdf

您能否确认是否正确、并查看第9.3-1节中的任何其他问题? 谢谢你。

Yifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifei、

    感谢您关注我们的放大器、并提请我们注意这一点。 您是正确的、这些应该是加号而不是等号。 我已经验证没有其他误差、正确的公式如下:

    有关噪声的更多信息、我建议查看应用报告 《高速运算放大器噪声分析 》、其中上述等式显示为等式5。 有关 噪声的 TIPL 视频系列(第8节)也是讨论使用手算和仿真对噪声进行建模的优秀资源。