This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:释放时间

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699443/opa2189-release-time

器件型号:OPA2189

您好!

OPA2189 SOIC (8)和 VSSOP (8)封装的最新发布和样片计划是在何时发布的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我很高兴看到人们对 OPA2189感兴趣。 我将向您发送一份请求、与您联系并分享我的直接电子邮件地址、以便我们可以进一步讨论。

    此致、

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    我们在建议答案中收到了一条消息:"E2E 原始海报点击-这未解决我的问题"按钮。

    您是否对 Tamara 为您提供 OPA2189发布/样片计划的说明有任何顾虑? 对于某些 TI 信息、例如您请求的信息、我们无法发布到公共论坛。

    如果您有其他方法、我们可以通过这些方法以保密方式向您提供信息、请向我们提供详细信息。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您可以联系 Tamara 并获取所需的信息。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis