This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:差分输出-推荐部件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699650/onet8551t-differential-output---recommended-part

器件型号:ONET8551T
主题中讨论的其他器件: ONET8501PB

尊敬的所有人:

我从数据表中看到 ONET8551T 具有差动输出。 我假设需要一个差分放大器来连接到差分输出、从而抑制噪声? 如果是、是否有推荐的 TI 差分放大器用于此目的?

我希望有人能帮忙。

祝你一切顺利、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的目标应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    除非输入信号非常弱、否则不一定总是需要将 ONET8551T 差分输出与差分放大器配合使用。 如果输入信号较弱、并且 ONET8551T 的输出不足、则可以使用 ONET8501PB 作为限制放大器、进一步提升信号。

    除非限制 TIA 的带宽、否则不一定会发生噪声抑制。 如 Micah 所建议的那样、最好了解预期的应用以便提出正确的部分。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rohit:

    非常感谢您的快速响应-我将了解如何使用 ONET8501PB 连接到 ONET8551T 的差分输出。

    根据您的评论、您是否暗示可以限制 ONET8551T 的带宽以抑制噪声? 查看数据表、我看不到如何实现这一点、尽管我已经看到了其他 TI TIA 的此功能。 希望您能够澄清。

    要同时回答 Micah 和 Rohit、我的目标应用是将 ONET8551T 用作前置放大器接收器。

    非常感谢、祝您一切顺利、

    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    我是说限制放大器噪声的一种方法是限制其带宽。 正确的做法是 ONET8551T 没有带宽限制功能。 相反、这可以通过使用 ONET8551T 之后的 ONET8501PB 速率选择特性来实现。

    此致、
    Rohit