This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:LM7321的输出电流能力

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701483/lm7321-output-current-capability-of-lm7321

器件型号:LM7321

您好!

我在我们的其中一个具有以下电源条件的设计中使用 LM7321 (DGK 封装8引脚 VSSOP 或 SOIC)。

+15V 连接到 IC 的引脚8、接地连接到 IC 的引脚4。  

在这种情况下,您能否确认在25°C-70°C 的温度范围内的最小输出电流能力

谢谢

Ganapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganapathi、

    如果您查看数据表中表7.5的最后一个条目、您将看到输出电流的信息。 我们保证在整个温度范围内拉电流为20mA、在整个温度范围内灌电流为30mA。 但是、请注意、这些是短路电流限制、旨在用于短期事件。

    从注(6)中删除:
    适用于单电源和双电源操作。 在较高的环境温度下持续进行短路操作可能会导致
    超过允许的最高结温150°C 短路测试是瞬时测试。 输出短路持续时间为
    室温及以下时 VS≤6V 时无限。 当 VS > 6V 时、允许的短路持续时间为1.5ms。

    您在什么类型的电路中使用放大器? 如果您提供有关您的应用的更多信息、我们可以进一步帮助您。

    谢谢、
    Paul