This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T 带宽设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698283/onet8551t-onet8551t-bandwidth-setting

器件型号:ONET8551T

大家好、

在 ONET8551T 数据表中、我们提到了这一点

'对于引脚二极管应用、TI 建议将 BW0引脚接地。 但是、要获得更高的带宽、BW1引脚或 BW0和 BW1引脚均可接地。 为了降低带宽、BW0和 BW1引脚可保持断开状态"

但是、对于 BW0和 BW1的 BW 设置、没有任何信息。 我们是否有以下方面的任何数据:

BW0

BW1

带宽

打开

打开

GND

打开

打开

GND

GND

GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    让我检查一下 BW 调节引脚上是否有任何 BW 数据、并尽快返回。

    此致、
    Rohit