This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET-10G-EVM:主板

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T, ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696560/onet-10g-evm-host-board

器件型号:Onet-10G-EVM

您好!

我有几个问题:

1.我正在寻找 EVM 和电路板原理图的指南或手册、但找不到。 请给我发送一个链接吗?

2.您已经通知我我应该有自己的 TOSA 和 ROSA、但 ROSA 必须有 TI - ONET8551互阻抗放大器。 您能否向我推荐任何商用的兼容 ROSA - TOSA 的器件?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lizon:

    感谢您关注我们的器件。

    1) 1)购买 EVM 时随附用户指南和原理图。 如果您已购买 EVM 并需要相关文档、请发送电子邮件至 onet1130ex_evm@list.ti.com。

    2) 2)您可以使用用于测试 EVM 的 TOSA 和 ROSA、如下所示。 您可以在 TIDA-00088 页面上查看测试结果。

    TOSA:TX293k、NX8349TS、NX8349TB

    ROSA:我认为 SRO2-10F-LC-T-I 用于测试设计、但我不确定。 我正在进行一些挖掘以确认这一点、并将在我完成此操作后返回给您。 如果不是、则 NX8349TB Tosa 的配套 ROSA 是 NR4215TG、这可能起作用。 很抱歉、我无法对此提供明确的答案、该设计是几年前发布的、创建者不再与 TI 合作。  

    您可以使用任何符合 MSA 的商业可用10G ROSA、其中包括 ONET8551T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micah、
    谢谢、我在购买前有几个问题:
    1.我相信电输入连接是 SMA。
    TX 和 RX 布线的阻抗是多少。 它是因为连接到 SMA 而为50欧姆、还是根据 LVDS/JESD204高速协议的要求为100欧姆? 如果它们是50欧姆、我是否可以使用此板测试 LVDS 和 JESD204等电流模式输出的高速数据传输?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lizon:

    1) 是的、连接是 SMA。

    2) RX 和 TX 布线为50欧姆(100差分)。 我不确定 LVDS 和 JESD204协议。 只要数据速率和输入电压摆幅处于器件规格范围内、您就应该会满意。 RX 数据与 ONET1151P 相连、TX 数据与 ONET1151L 相连。

    另外、我已确认上述 ROSA 是正确的部件、如果您想购买、您应该联系 Cosemi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Micah!!