This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:Vos 误差检查

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696189/opa2196-vos-error-check

器件型号:OPA2196

大家好、

您能否帮助检查我的失调电压计算是否正确? 我使用的运算放大器是 opa2196。

e2e.ti.com/.../burst_5F00_mode_5F00_v1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    OPA2196的输入失调电压出现在 OPA2196的输出上、乘以系数"RF/R + 1"。

    顺便说一下、我将删除 C354。 OPAMP 输入引脚之间的电容可能会导致稳定性问题。 最好将一个小电容器与 R351和 R352并联。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出基准电压偏移(Voso)主要是由电路噪声增益所覆盖的放大输入电压偏移(Vosi)导致的。 Vosi 建模为与同相输入串联的电压源。 对于此电路、噪声增益为:

    AV = 1 +[R352 /(R354 || R356)]= 1 +[180k /(187 || 187)]= 1926 V/V

    因此、Vosi 将乘以该增益、并将出现在总 Voso 中。

    由于输入偏置电流流经各种输入和反馈电阻器、因此 Voso 也会受到偏移影响。此输入偏置电流相关偏移将增加或减少输入电压偏移所包含的偏移。

    我建议您查看 TI 高精度实验室课程第2部分 、该部分涵盖了输入失调电压和输入偏置电流主题。 这将提供对总电压偏移组成部分的深入了解:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些其他有用信息:

    e2e.ti.com/.../2542043

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    感谢您指出其他 E2E 讨论。 有关电压偏移主题的更多详细信息。 Bruce 是解释运算放大器概念的专家。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您有关 OPA2196的 E2E 咨询是否得到了满意的回答? 如果是、请关闭此主题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程