This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:AV=3安培消耗大量电流;无输入和无输出-有什么建议?

Guru**** 2504665 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186849/ths3001-av-3-amp-drawing-lots-of-current-no-input-and-no-output---any-suggestions

器件型号:THS3001

我创建了这个3x 增益放大器来驱动压电元件、没有输入、也没有连接到输出、但 芯片 很热、 看起来消耗的电流为~150mA (根据直流/直流电源输入电流计算得出)。  第一级在每个输入上有0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris、

    您能否分享一下您的 PCB 布局?

    您是如何连接 THS3001上的电源引脚以及散热焊盘的?  焊盘应连接到负电源。

    部件在不将信号放大到负载的情况下消耗如此大的电流是很常见的;您是否能够对器件的输入和输出进行任何测量或示波器截图?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    我不认为 AD820能够承受150R 的输出负载。 数据表指定 AD820低至600R 的输出负载。 因此、150R 可能过低。

    此外、通过速度要慢得多的运算放大器来驱动速度非常快的 OPAMP 也会有风险。 AD820的 µs 为1.8MHz、压摆率为3V/μ s、但 THS3001的 µs 为420MHz、压摆率为6300V/μ s。 由 AD820驱动 THS3001可能有风险、因为在超过1.8MHz 的频率下、AD820的输出阻抗可能变得复杂、并可能导致 THS3001不稳定。

    还请记住、压电元件会增加大量负载电容、并可能会通过减小相位裕度来破坏 THS3001的稳定性。 您是否已经执行了相位稳定性分析? 您可能需要增加 R5。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    电源引脚在引脚上有旁路电容器(C16、C18);没有散热焊盘、采用 SOIC8封装。

    我也想到了这一点; 输出在~86MHz 18Vpp 时振荡、-ve 输入有一些噪声、+ve 看到反馈(如预期的那样)

    输出

    ouput

    ve 输入

    -ve input

    +ve 输入

    +ve input

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的反馈、我将更改150R 并进行尝试。

    设置的最大频率为250Hz;通常要慢得多、以10 Hz 为单位。

    我没有进行相位分析、我运行了仿真、它没有问题(我知道仿真不是100%)。 我希望 R5会增加、它需要针对压电元件进行调整、但感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    我再看一下数据表、看起来频率响应中有一些峰值、RF = 604、因此增加了网络中的电阻值。 它现在正常工作-谢谢您给我指了正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris、

    我很高兴听到电路现在的性能达到了预期!  有时、需要进行一些调查和讨论才能从数据表推荐值获取到所需的系统增益和性能。  如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最棒的

    阿尔茨