我创建了这个3x 增益放大器来驱动压电元件、没有输入、也没有连接到输出、但 芯片 很热、 看起来消耗的电流为~150mA (根据直流/直流电源输入电流计算得出)。 第一级在每个输入上有0v。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Boris、
我不认为 AD820能够承受150R 的输出负载。 数据表指定 AD820低至600R 的输出负载。 因此、150R 可能过低。
此外、通过速度要慢得多的运算放大器来驱动速度非常快的 OPAMP 也会有风险。 AD820的 µs 为1.8MHz、压摆率为3V/μ s、但 THS3001的 µs 为420MHz、压摆率为6300V/μ s。 由 AD820驱动 THS3001可能有风险、因为在超过1.8MHz 的频率下、AD820的输出阻抗可能变得复杂、并可能导致 THS3001不稳定。
还请记住、压电元件会增加大量负载电容、并可能会通过减小相位裕度来破坏 THS3001的稳定性。 您是否已经执行了相位稳定性分析? 您可能需要增加 R5。
Kai