This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:输出失真

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191564/ina181-q1-output-distortion

器件型号:INA181-Q1

您好、专家、

我的客户在其 OBC 产品中使用 INA181-Q1。 遇到了一些问题、需要您对此提供支持。  

下面是仿真工具中 INA181-Q1的电路、波形也如下面所示。 I (R7)是分流电阻器的电流波形、V (n032)是 INA181-Q1的输出引脚、V (n033)是 C20上的波形、V (n034)是 R11上的波形。 您可以发现输出与输入波形相比失真。  

I (R7)的频率约为300kHz、接近 INA181A1-Q1的带宽。 我不确定它是否与带宽相关。 那么、您是否可以检查失真的原因并提出一些避免失真的建议?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的、由于带宽限制、输出失真。 输入信号中的大瞬态也将受到输出压摆率的限制。  我建议切换到 INA296、它具有1.1MHz 的更大最大带宽和8V/us 的压摆率、汽车 Q1版本也将很快发布。 您可以尝试使用 INA296A2模型进行仿真、您将看到输出不会失真。

    Cierra