This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:编程附加信息

Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186398/lmh6881-additional-info-for-programming

器件型号:LMH6881
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

请使用此信息更新数据表。

地址字段为十六进制、表示  Register3地址为0011。

WRITE 位是逻辑0、读取位是逻辑1。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

      感谢您向我们指出此问题。 我们正在研究自 原始线程以来未更新此信息的原因。

    此致、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    我们感谢您分享有关 LMH6881正常使用和运行的信息。  如您所见、在 TI EVM 中使用 USB2ANY 可能会导致在直接使用与 LMH6881的 SPI 通信时出现文档歧义。  您的帖子(以及之前的帖子)可供社区访问和搜索;希望检查他们对 SPI 的理解程度的工程师可以参考这些主题并在他们的经验中得到确认。

    在设计当前器件和新数据表时、我们始终考虑适当的知情环境;在迭代和定义新 IC 时、我们努力提高 TI 数据表的清晰度和稳健性。

    如果您有其他问题或疑问、请告知我们。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我只使用 LMH6881 数据表、  我希望 TI 一级的公司能够非常精确和清晰、因此作为设计工程师、我不需要猜测或搜索任何内容。 对我来说,这是浪费时间。

    我可以接受人为错误、但这种信息似乎是事先遗漏的

    我 所要求的就是将此必要信息添加到数据表中。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    感谢您的坦诚和反馈。  我们客户的时间对我们也很有价值;虽然我没有参与 LMH6881器件或其数据表、但在我参与当前和未来的 TI HSAMP 器件时、我会考虑您的意见。  作为一名着色工程师和业余爱好者、良好文档的价值非常高。  虽然并非所有相关技术信息都可以在器件数据表中进行全面探讨、但在器件运行的基础材料方面、需要在包含方面实现平衡。  

    作为一项临时和交互措施:请使用此论坛来传达有关 HSAMP 器件的问题并建立重要项目的注释。  再次感谢 Tamir。

    最棒的

    阿尔茨