This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA207:OPA207

Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA207
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196709/opa207-opa207

器件型号:OPA207

您好、OPA207可以使用 0至+15 Vdc 的单电源吗?

谢谢你。

此致

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、支持4.5V 至36V 之间的任何单电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    但请注意有限的共模输入电压范围:您的输入信号必须与电源轨保持1.25V 的距离。 这可能是单个供电电路中的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Clemens、

    您好 Paolo、

    是的、OPA207支持4.5V 至36V 或 ±2.25V 至 ±18V 的电压电源、但正如 KI 提到的、输入共模线性范围需要1.25V 的余量远离正负电源。  如果使用单极电源、请记住输入共模范围。

    谢谢、此致、

    Luis