This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:PGA280是否具有 Iq >3mA?

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196791/pga280-will-pga280-have-a-iq-3ma

器件型号:PGA280

大家好、

我注意到,对于 VCP-VSN,最大 IQ 为3mA (请参阅图)。 PGA280是否在某些工作条件下拉取大于3mA 的电流?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    通常 、仪表放大器的静态电流或 IQ 规格指定器件处于静态状态时的电流消耗、即器件开启时的电流消耗、  但该器件提供零伏差分输入、并置于轻负载或静态条件下。  PGA280的条件在数据表顶部进行  了说明:输入级电压电源 VSP = 15V、VSN =–15、增益= 1V/V、内部电流缓冲器(BUF)处于非活动状态、VCM = 0V;输入共模、差分接近零。

    是的、该器件可置于 VSP/VSN 电源消耗更多电流的条件下:

    - PGA280使用内部电阻器来设置增益。  当差分输入信号电压随信号流过这些增益电阻器而增加时、静态电流会由流经这些电阻器的电流增大。 在正常情况下、当放大器未过载时、最大的振幅会将电源电流增加大约~±0.4mA。

    -在过载情况下、流经电源和输入的电流会增加:

    在最大过载情况下,增益为128V/V ,每个或输入连接到相反的电源电压----本质上 是一个大的差分 输入电压,放大器在超出线性范围的情况下被过驱动----可以通过输入产生大电流。 数据表第18页对此进行了说明。   如数据表中所述、与输入引脚串联的外部电阻器有助于限制此电流...

    -当内部电流缓冲器(BUF)被激活时、例如、当提供 多路复用器的切换命令或者多路复用器的内部切换时。  

    -在应用快速输入信号或 存在多路复用器开关导致的快速通道开关瞬态的情况下。

    请详细查看 PGA280数据表的第7节、 可能需要注意第15-22页、其中数据表提供了过载情况的概述。

    谢谢、此致、

    Luis