主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好~。
它的配置与 OPA862数据表19PAGE 相同(图7-4)。 典型的单电源配置)、并且 PD=GND 已连接。 但是、输出不是2V/V、而是输出负值。
(对于1V 输入、VOD=-3.4V;对于2V 输入、VOD=-1V)
黄色表示引脚4 (VOUT+)、蓝色表示引脚5 (VOUT-)。
原因可能是什么? 需要其他电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~。
它的配置与 OPA862数据表19PAGE 相同(图7-4)。 典型的单电源配置)、并且 PD=GND 已连接。 但是、输出不是2V/V、而是输出负值。
(对于1V 输入、VOD=-3.4V;对于2V 输入、VOD=-1V)
黄色表示引脚4 (VOUT+)、蓝色表示引脚5 (VOUT-)。
原因可能是什么? 需要其他电路?
尊敬的 Kwon:
下面是一个具有理想运算放大器的 TINA-TI 仿真:
Kai
您好 Kai~
当 从 TI 接收并执行 sbomaz9c (OPA862 TINA-TI Spice 模型(修订版 C))时、
如之前的测试结果所示、当获得2V 输入时、VOD =-1V 输出。
我想知道采用单电源时 VOD = 1V/V 或2V/V 的方法、如 OPA862数据表第19页所示。
此致、
权。
您好、Kwon、
您的 sims 看起来与您的测量值匹配。 Kai 的仿真显示了输出电压和差分电压如何随输入电压变化。 这与 OPA862数据表中的图8-3相匹配。
使用图8-2所示的单电源配置:
输出电压通过差分测量获得2V/V 的增益。 随附的 TINA-TI 文件。
对于直流电压、1V 的输入电压将为来自第一级缓冲器的1V。 在第二级偏置为2.5V 时、这将显示为4V 输出、因为反馈将使每个输入上的电压保持不变。 因此、它将是两个直流电压的差分电压、增益为2V/V
谢谢、
Sima
感谢你的帮助。