This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:3001HV 版本在125 MHz 频率下振荡、并且在负脉冲>6V (12 mA 负载)时电流增加到70 mA

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222680/ths3001-3001hv-version-oscillation-at-125mhz-and-current-increases-to-70ma-on-negative-pulse-6v-12ma-load

器件型号:THS3001

您好、这是我第一次使用3001HV 版本、我之所以尝试使用该版本、是因为它具有内置的冷却垫。 我将该部件用作差分放大器、具有+/-15V 电源、2.5的增益、2.5V 的 Vicm 和 Rfb = 500欧姆20欧姆 R OUT、然后几十 pF 的容性负载。 电源去耦非常靠近电源引脚 RFB、布局相当紧密、其中包含两个靠近器件的0805电阻器、输入端的 C 负载极小。 我看到的是、在正向方向、它可以在预期的最高12.5V 的输出下正常工作。 但在负极侧、它仅在-6V 输出(12mA 负载)下工作正常、超过该值、它会突然转变到另一种状态、在该状态下我看到125MHz 0.5V 峰峰峰值叠加在-7V 脉冲上、并且两个电源轨上的电源电流都增加到70mA。 然后、如果我将脉冲减小回甚至1V、振荡和高电流仍会存在。 关闭电源和重新打开电源将在较低的脉冲振幅下恢复器件的正确功能。 首先、我想我会吹出探测细针间距的第一个器件、或者焊片未锚定、并且器件过热、但问题不会因此在3个不同器件后重复出现。 我知道3001可以可靠地生产+/-10V 与一个+/-15V 电源和500欧姆 RFB 那么问题和解决方法是什么? 这是迈克尔提到的死亡问题吗? 无论哪种方法、建议的修复方法是什么?  我假设这是一个部件问题、因为影响仅对负输出产生影响、因此不太可能是布局等 这是当前的量产器件、因此 TI 必须为此提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我同意这种行为令人不安;我确实有一些行动项目、我可以采取行动进行调查。  在此期间、我复查了 THS3001数据表上的各种输出特性曲线。  我不确定您是否尝试过、但您是否尝试过保持相同的增益设置、但使用了更大的 Rf 和 Rg?  我不能肯定这会解释负摆幅的片面性是问题,但我不能不问。

    否则、我将查看您的描述。  如果遇到问题、您是否愿意分享原理图或布局中与器件电源相关的部分?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alec、Rout = 20 Ω、使用10pF 分流器 C、移除 C 有助于解决问题、但可以达到稳定边缘。 我还注意到、设计 PCB 的工程师忘记了在 Vin 周围添加接地阻抗、这可能不是问题、但没有帮助。 最后,因为我张贴我试图增加 RF 到750欧姆这似乎解决了问题。 导致问题的值 Rin-= 200R、Rf = 500R、Rs+= 200R、R+到地= 500R。 ROUT =20R、Cs = 10pF、然后通过30R 电阻器到负载端的同轴电缆210pF 开路从 Rout/CS 节点获取输出 电源为+/-15V。 噪声增益= 3.5。 V-信号增益为 x2.5。

    希望它足够清晰、能够展示原理图。 我猜是对于噪声增益=3.5、Rf 的最佳值大概为578R、但我想知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您的答复。  我今天和明天在实验室里、但我将尽可能详细地介绍一下您的电路细节。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您是否能够重现此问题以及您是否有任何意见?

    此致!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

     由于这是一种电流反馈放大器架构、反馈电阻器的值对于稳定性甚至整个频率响应至关重要。 这就是在您增加电阻值后振荡消失的原因。 以下是一些与您在实验室中的观察结果相符的图:

     即使在相同增益下、较低的反馈值也会增加频率响应中的峰值、这意味着整体配置的相位裕度较低、因此稳定性较低。  

     我们的电流反馈放大器数据表中包含一些常见增益下的推荐电阻器表:

     但是、这些类型的放大器非常适合驱动容性负载和更高的输出功率级。 大多数情况下、移除容性负载可降低低值电阻器的峰值、从而提高稳定性。  

    谢谢!
    SIMA