This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:作为比较器?

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, LM2902B, LM2904B, TLV1812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225741/lm2904b-as-comparator

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:LM2902B、TLC3702 TLV1812

您好、TI 团队、

只要不违反输入共模范围、将 LM2902B (A)用作比较器是否安全? 通过搜索具有推挽输出的低成本 LM393BIPWR 引脚兼容替代方案来摆脱上拉。
我知道一些旧的放大器在用作比较器时容易发生相位反转。 LM2904B 的设计是否安全(输入信号将在指定的 CM 范围内)?

非常感谢和 BR、
KF.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KF、您好!

    在比较器应用中、没有共模;有两个独立的输入。

    两个输入都可能低于最小数据表共模范围。 至少一个输入必须低于最大共模范围。

    输出不是轨到轨。 如果输入不符合这些规则、会出现未指定的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KKF、您好!

    电源电压、封装和输入信号范围是多少?

    在5V 电源下、有多个替换选项。 要高于5V 电源、请参阅 TLC3702或 TLV1812系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀...意味着 TLV1812用于推挽。 上面已更正。