请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM339 主题中讨论的其他器件: LMV339、 TLV1702、 LM393B、 TLV9024、LM2903B、 TLV7044
嗨!
是否有任何采用 QFN 封装的与 LM339类似的比较器? 我进行了一次无用的参数搜索(可能是因为我在移动设备上)、因此我对您得出的结果感到好奇
谢谢!
Cameron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨!
是否有任何采用 QFN 封装的与 LM339类似的比较器? 我进行了一次无用的参数搜索(可能是因为我在移动设备上)、因此我对您得出的结果感到好奇
谢谢!
Cameron
有采用小型封装(LMV339、LM339LV、TLV9024、TLV7044)的四路5V 比较器。 对于更高的电压、您只能选择采用 SON 或 QFN 封装的双比较器(LM393B、LM2903B、TLV1702)。
您好、Cameron、
能否详细介绍一下系统需求和应用? 正如 Clemen 提到的、采用 QFN 封装的唯一四路比较器是5V 低电压比较器。 您在多大的电源电压下工作?