This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602:PSpice 模型引脚排列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218199/lmp8602-pspice-model-pinout

器件型号:LMP8602

大家好、

我们能否请您帮助检查我们为 LMP8602提供的 PSpice 模型? 我们的客户使用了 LMP8602产品页面上发布的 PSpice 模型 、但 该模型的引脚排列似乎  与数据表不匹配。

这是从 LMP8602产品页面下载的 PSpice 模型图、并与数据表中 LMP8602器件的引脚排列配置进行了比较。  可以看到、大多数引脚相互之间存在差异。



他们最初使用模型运行仿真、但 得到了怪异的结果。

如果您需要更多信息、请告诉我。 提前感谢!


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    许多 SPICE 模型在设计时都不使用与真实器件相匹配的数字引脚。 模型符号的引脚名称是确定电路设置的名称。

    在这种情况下、引脚名称 A1和 A2 (也是 VS 和 GND)也在数据表中进行了更改。 在模型的网表(lmp8602.lib)中、给出了模型引脚名称与真实器件引脚名称匹配的说明。

    通过从产品页面中修改 PSPICE 参考设计执行快速测试、证明此密钥是正确的。 Rf = A1 (第一级放大器的输出)、IN2=A2 (第二级放大器的输入)、Vs=VCC、GND=VEE、等等。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、希望尽快解决此问题。

    此致、

    彼得