This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:放大器断电-跟进

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198895/ths3491-amplifier-power-down---follow-up

器件型号:THS3491

大家好

请在以下帖子中继续跟进: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063699/ths3491-amplifier-power-down-not-always-behaving

"我们的设计中采用了具有双极+/-14V 电压轨的 THS3491 (RGT)封装。 我们使用单个断电信号使一组 THS3491放大器一次性断电、并将电压降至5V 或0V。 我们观察到、在一些构建的电路板上、一个放大器看起来只是部分关闭、并且仍然会从其中一个电源轨(即14V 或-14V、但不能同时从两者)汲取全部静态电流。 测得的断电线路为0V、而其它放大器完全关断、但是有问题的部分只是半关断、并且将在输出上产生一个几伏的偏移电压。'

我们仍看到这一问题出现在我们的生产设备上、仍有几个百分点显示了我们所做的每个生产运行中都出现了这一问题。

我们已确认、当 THS3491无法断电时、+IN 和-IN 引脚上存在0.2V、或输入引脚上存在0V (取决于电路中有问题的部分所在的位置)。 但这个电压是多少似乎无关紧要。 显示此问题时、PD 引脚为0V、存在电源轨并稳定在+/-14V。

欢迎提出任何想法。

谢谢

约旦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

     感谢您发送编修。 从最初的思路来看、似乎在一些电路板上、每个电路板的多个放大器中有一个存在问题。 情况仍然如此吗?对于每个电路板、相同通道的情况是这样吗?  

     另一项建议是使用新的 THS3491单元、在低断电情况下测试它并注意静态电流。 然后将被测试的部件更换为板上的故障部件。 如果问题仍然存在、您是否能够共享原理图? 如果是、请随时  通过 e2e 的朋友请求或通过此线程公开共享原理图。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    随机选择哪个通道以及哪个放大器是问题所在。

    我们已尝试替换 THS3491、问题已修复。

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

      当您将无法正常工作的 THS3491放回电路板时、问题是否再次出现、或者它是否消失? 这被视为 A-B-A 交换、有助于了解器件是否会导致问题。  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    我们将尝试您的建议、并告知您我们的发现

    谢谢

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    我们已从我们的一个电路板上移除有问题的部件、并将其安装到我们制造的测试 PCB 上。 该板将 THS3491上的引脚破孔到测试点、以便我们可以连接到电源。 两个反馈电阻器均为500欧姆、输入和输出端接50R 至地。

    我们还使用"正在工作"THS3491制作了一个测试板。 请参阅以下摘要、我们仍然会在有问题的器件上看到故障、其中一个电源轨不会关断(实际上、它消耗了更多电流)。

    请告诉我您的看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    这个问题在没有原理图的情况下是无法回答的。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上可能表明测试退出-似乎是时候获取 RMA、以便有缺陷的设备可以通过 ATE 返回。 如果它现在出现故障、那么在到达您的电路板的途中会发生损坏。 总是有机会向 ATE 测试流程中添加加筛查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我已经注意到这一点;我已经发送了一封电子邮件回复、但我要在这里重申一下:我正在与我的团队合作、我会告诉您是否/何时在明天一天结束之前向 TI 发送故障器件。  感谢您一直以来的努力和工作。   

    Kai、Michael、

    感谢您收看本期节目。  这很可能是我们需要检查 TI 站点上的部件的情况。  我有约旦的原理图、但我不认为是公开共享电路。  我将由约旦来决定谁可以查看和评论原理图。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛:

    虽然一直在通过电子邮件讨论此支持请求的具体细节、但论坛的相关信息是正确的断电实施。  在为您的电路设计断电功能时、请参阅数据表。

    此致!

    ALEC