This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT 引脚不提供逻辑电平、而是提供模拟电压

Guru**** 2510465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214657/ina381-alert-pin-does-not-give-a-logic-level-instead-it-gives-an-analog-voltage

器件型号:INA381

这是 Youssef Elbadri 来自尼罗大学的研究和开发部门(I-D 技术),埃及和中东和北非地区领先的工程大学之一(见我们的网站: www.nu.edu.eg/home-page )。  

我们目前正在研究一个包含电流传感器的项目、因此、我们考虑使用您的解决方案(INA381A1)。 我们开发了如所附图中所示的应用电路、但我们有一个关于 ALERT 引脚的问题。 由于我们的应用在我们将 CMPREF 配置为提供大约0.5V 电压时会在 Vout 引脚中产生0.5V 电压、因此 ALERT 引脚不会提供逻辑高电平(3.3V)或逻辑低电平(0V)、而是提供1.7V 的模拟电压。 此外、当我们增大 CMPREF 电压时、ALERT 引脚输出会逐渐增加、这是不可接受的。
请注意:复位引脚接地、从而使 ALERT 引脚处于透明模式。

那么、我们的问题是、对于导致该问题的比较器是否有任何限制?

此致、
Youssef Elbadri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youssef,

    我已指派一名工程师来完成这项工作、他们应该很快就会与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youssef,

    您是否能够在使用相同设置的情况下将此问题与其他芯片重复出现? 我明天会尝试测试这种行为。

    同时、如果您可以提供应用程序的布局和出现故障的设备的图片等详细信息、我可能能够更好地诊断您的问题。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi、

    感谢您的支持、

    一开始我以为是因为芯片有故障、所以我尝试了另一款芯片、设置相同、响应也一样。

    Youssef Elbadri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youssef,

    我无法复制您在实验中描述的问题、我怀疑您有硬件问题会导致您描述的结果。 您是否尝试过使用不同的硬件并看到了相同的结果? 您还可以尝试断开外部电路并观察问题是否仍然存在。 您还可以尝试将我们的 EVM 模块(这是我们的 EVM 模块)直接连接到您的电路。

    如果您向我发送您的应用程序和硬件的映像、我也可以查看一下。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youssef:

    您是否使用示波器检查过/ALERT 引脚是否在振荡? 1.7V 接近 VS+/2……

    您是否检查了阈值高于0.5V 的性能? 什么、当您设置1.0V 时呢? 仍然存在问题?

    在测试中、我会尝试使用两个 k Ω 范围内的电阻器直接向 CMPREF 引脚施加 CMPREF 电压、而不是使用50k 微调器。 修整器会出现抽头问题、容易受到电容杂散磁场的影响。 由于不必要的电容杂散耦合、电路可能会变得不稳定。

    您还可以检查电路的其他组件。 Ceraim 电容器(C33)在焊接过程中容易过热。 如果您手动焊接了电路、则很有可能组件已损坏。

    Best 您可以使用完全新鲜的回路与完全新鲜的组件、然后再次检查