This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:在 PCB 上安装后器件损坏

Guru**** 2504355 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201199/ths3491-damage-to-part-after-being-installed-on-pcb

器件型号:THS3491

大家好

我们在生产中使用 THS3491、并且已经看到几百个实例中有一个 THS3491安装到 PCB 上、经过测试并非常好地工作、然后我们将器件封装并在其他位置发货。  

我们的产品使用了20个 THS3491、有一次我们在发运前让所有20个 THS3491工作、然后在 PCBA 发运后、我们看到单个 THS3491失败。 本例中的故障明显是短路:

  • 在板上安装 THS3491的情况下、从 VCC 和 VEE 到接地的电阻为~50欧姆
  • 将有问题的 THS3491从 PCBA 中移除后、我们看到 VCC 和 VEE 之间的电阻为~1欧姆、而很多器件上的电阻为~1欧姆

我正在寻找有关哪种类型的故障可能导致 THS3491以这种方式停止工作的任何建议。 我们尝试将焊料回流到有问题的 THS3491上、结果没有什么区别。 去除部件后的焊料图案看起来也很好、没有明显的焊锡桥。

谢谢

约旦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我希望您已在绝对最大额定值中看到"电源电压导通关断最大 dV/dt "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    您能否提供该器件的电路板和原理图信息?  这也有助于了解器件被测试和运行所处的电压电平。  Kai 的要点也很重要:输入阻抗的变化可能会导致 ESD 二极管击穿并导致输入阻抗低得多。  该接地路径可以解释该行为。

    我还会询问我的团队;感谢您可以分享 Jordan 的任何其他信息。  PCB 的焊接和安装似乎不是主要原因、这完全是其中的一个原因。  我需要更多信息以进行进一步评估。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai 和 Alec

    Kai -是的、我们已确认电源轨的 dv/dt 斜升比数据表中的最大值低几个数量级(与数据表中的1V/us 最大值相比、大约为10^-4V/us)。

    ALEC -我可以使用我们的原理图片段给您私人消息。 是的、如果您的团队有任何其他想法、我们将不胜感激。  

    谢谢。

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    "我不会介意的,我想要的只是要和你在一起。"  如果您愿意、也可以向我发送电子邮件;我会向您发送我的联系信息。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛、

    这是一个快速更新:有关可能原因的注意事项是静电放电、称为 ESD。  即使采用了正确的协议和运输控制、ESD 损坏也有可能发生、因为控制和方法并不完美。

    请审查您自己的 ESD 流程并强制遵守这些流程、以缓解潜在问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我与 Alec 合作。 ESD 可能会导致损坏。 我强烈建议使用金属化 ESD 保护袋来运输组装的印刷电路板。 不是粉色和透明的那些您可以轻松 Zapp ESD ,而是金属化的那些具有50nJ 能量屏蔽。

    用铝箔包装印刷电路板也是一个很好的解决方案。 这可以提供一个完美的法拉第笼。