This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:关于 acf2101 IC 的使用

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203730/acf2101-regards-to-the-usage-of-acf2101-ic

器件型号:ACF2101

如何知道方波信号(1pA 值)现在来自电流源、基于该 ARM 控制器可以关闭保持开关以在 ACF2101上进行积分操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowthan、

    1pA 输入电流对于电流测量应用来说非常低。 ACF2101的典型输入偏置电流为0.1pA、室温下的最大值可高达1pA、这相当于您的输入信号。 请记住、这是针对 25°C 指定的、25°C 以上每10°C、偏置电流就会翻倍

    ACF2101数据表的第9页详细说明了集成、保持和复位功能的运行模式和开关配置。

    此致、

    察赫