This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:关于数据表中的规范

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202828/acf2101-regards-to-the-specification-in-the-datasheet

器件型号:ACF2101

为什么在 ACF2101 IC 数据表中、在规格中电压输出范围、典型值超过最小值。 最大值 极限并加以解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,

    我相信您在指的是该规格...

    此器件可用于+5V 和-15V 的非对称电源。

    典型 负输出电压摆幅 为-13.5V、但最小值为-10V。 这意味着大多数器件将更接近-13.5V 的典型规格、但在最坏情况下为-10V。

    典型的正输出摆幅为+1V。  最大规格 表明、最坏情况下的器件能够输出+0.5V、但大多数器件的输出摆幅会更接近+1V 的典型值。

    此致、

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你