This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:工作湿度

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227388/op07c-operating-humidity

部件号:OP07C

你好、员工

工作湿度

请告诉我 OP07CDR 的运行保证湿度。

#操作保证温度可根据数据表中描述的"0-70℃"确定,但没有关于湿度的说明。
#我知道存储在 MSL 级别的湿度水平,但请告诉我在操作期间的湿度调节。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain-San:

    [报价 userid="124389" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227388/op07c-operating-humidity ]请告诉我 OP07CDR 的操作保证湿度。

    OP07CDR 的 MSL 等级为1级、这意味着成型材料在规定的条件下对吸湿性不敏感。 下表表明、在标称存储条件下、在85%RH 的30C 和非湿度冷凝存储环境下、车间寿命是无限的。  

    IC 的湿度工作范围通常不作说明、因为典型 IC 中的湿度水平不会影响数据表中发布的指定性能(通常情况下、IC 的性能与成型材料的湿度无关)。 如果是、数据表将指定相关参数(如过压、过流、ESD 等)的重要性。 湿度传感器的数据表就是一个示例、因为其性能取决于运行期间环境的湿度水平。  

     在控制存放环境下、成型材料或环氧树脂成型化合物根据特定贮存期的水分进行密封或封装、尤其是 MSL #1成型材料。 如果非运行状态的车间寿命不受限制、则运行状态下的问题将较少、即工作温度可能高于30C、并且器件在指定的0-70C 工作温度下不会出现吸湿问题。  

    当成型材料在露天环境中暴露在较高温度下时、成型材料应存在较低的水分含量问题(表面水分吸收和散装材料水分吸收)。 对于除1级之外的 MSL、建议在受控温度箱中进行 IC 烘烤、以去除表面和/或大量吸收的水分含量、如果 IC 的贮存条件超过建议的车间寿命或贮存环境、请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts=1684288372347&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dmsl%2Blevel%2B1%2Bmeaning%2526nr%253D20619

    当 IC 模塑化合物在回流组装过程中暴露于高温快速温度斜升速率下时、将创建并调节 MSL 等级。 在正常 IC 运行的情况下、正常运行的器件或 DUT 中不会暴露快速温度斜升速率和/或高温水平(>200C)、OP07CDR 运算放大器中0-70C 之间的湿度水平不会影响数据表中指定的运行性能。 通常、IC 产品中没有指定湿度调节或湿度工作范围、因为这些是不存在问题的、或者指定温度范围内的湿度水平通常不依赖于性能的变量。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain-San:

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德