This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:反向输入

Guru**** 609175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229377/lm339-reverse-input

器件型号:LM339

您好、专家!

请帮助我们查询此问题。

从应用手册中可以看出、图13中的信息包括一个用于检测充满电的电路、并通过 LED 提供充电完成的直观指示。 该电路在电池进入浮动状态时点亮 LED。advanced_Charging_methods_for_lead-ace_batteries_using_the_UC3906

在图13中、我们需要知道 LM339的反向输入端子的哪个电压下会亮起二极管。 如果输入电压介于9-13V 之间、同相输入电压介于0.9-1.4V 之间、我说得对吗?
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    是的、这是正确的、对于9-13V 的电源电压、比较器跳闸的电压为0.9V - 1.4V