This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N:有关 LMV321-N 的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235961/lmv321-n-question-about-lmv321-n

器件型号:LMV321-N
主题中讨论的其他器件:TLV9001

您好:

LMV321M5X/NOPB 用于客户的电机主板、主要目的是通过芯片的输出电压监测温度。
测试过程中有几个芯片温度异常。 发现芯片引脚3、4的输出是2.8V、存在0.2V 的电压差、判断出芯片有问题。
目前,我们总共投票选举了44个,7个结果不佳。

我的客户提交了此芯片的 FA 请求、但 TI 拒绝了。 因此、我想请 TI 帮助分析和检查此应用问题。谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入共模范围到低于正电源1V 结束。 因此、不能保证该电路能够承受2.3V 以上的电压。

    要么使用5V 电源、要么使用具有轨到轨输入的放大器、例如 TLV9001。