This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:如何生成基准电压

Guru**** 1706760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238108/ina181-q1-how-to-generate-reference-voltage

器件型号:INA181-Q1

①I Ω 想知道 R1~R4的电阻值和误差。
②我想通过5V 电源系统的电阻分压器将2.5V 电压施加到"基准电压"上。
我们正在计划调整电阻值、因为它将通过 R3和 R4施加到总线侧。
如果您能从保证准确性、抗扰度下降等角度向我们提供贵公司推荐的方法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ①This 相关信息可在数据表中找到、特别是在第9.1.2节和表1中。 R2=R4=500K Ω

    ②The 推荐的方法是缓冲您计划使用的分压器。 如果您更喜欢放弃缓冲器、则分压器会导致输出误差、而如果电阻器较大、则会降低输出动态范围。 您 可以 参考 本应用手册第6.1节中的示例 、大致了解电阻分压器导致的输出误差。 如果使用不同的增益版本和/或不同的分频器、则可以应用类似的计算。

    此致、Guang