请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4991 主题中讨论的其他器件: OPA4310
您好,先生
现在、我在电路中使用 OPA4991、但 在其他应用中需要超过100mA 的 ISC
您有任何建议吗?
谢谢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,陈
您好 Ron
如果有任何器件 P2P opa4991、但 ISC 大于100mA?
谢谢
Chen、
四通道和高输出电流,这意味着高功率耗散,不是一个好主意,因为产生的热量。 因此没有 P2P 解决方案。
此板是否已设计和构建? 哪种封装? 多大电源电压?
OPA4310是一款低压运算放大器。 不能直接替换更高的电压。