This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA861:LDO 应用中的 OPA861

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241305/opa861-opa861-in-ldo-application

器件型号:OPA861

大家好、我正尝试在应用中使用 OPA861来创建分立式单位增益 LDO。 当我在 PSpice 中运行仿真时、会出现预期的行为;但是、当我尝试实现该电路时、该电路的作用在现实世界中不像 LDO。 通过此布局、无论我将 Vref (0.8Vdc 电源)设置为什么、我通常都会获得大约600mV 的输出。 我认为、并且仿真证实、输出应该严格遵循我设置的 Vref。 我想知道此原理图是否适用于 OA861?

谢谢!

此致、

巴希尔·斯法尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴希尔、您好!  

    我真心建议使用专门构建的 LDO、因为这到目前为止可以为您提供更好的性能。  

    也就是说、我认为可能会遇到的问题是控制环路的极性。 如果我读正确您的图、当输出电压<输入电压时、晶体管将通过集电极向发射极灌入更多电流。 在这种情况下、集电极将 FET 栅极上的电压拉低、从而关断 NFET。 我认为您需要该环路的 PFET。  

    此致、  

    雅各布