主题中讨论的其他器件: LM339、 LM393、 LM2901、 TLV1805、 TLV1701、TLV1861
尊敬的诸位:
根据《LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南、包括新的 B 版本》、有具有旧行为(同相)的 LM339和 LM2901版本。 您能否建议任何版本的 TL331或任何其他具有旧行为的比较器(单封装或双封装)?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的诸位:
根据《LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南、包括新的 B 版本》、有具有旧行为(同相)的 LM339和 LM2901版本。 您能否建议任何版本的 TL331或任何其他具有旧行为的比较器(单封装或双封装)?
提前感谢您。
旧器件正在逐步淘汰。 这就是文档告诉您不要依赖此行为的原因。
如果您希望在整个电压范围内具有一致的行为、请使用具有轨到轨输入的比较器、例如 TLV1701/TLV1805。
感谢你的评分 但我对当两个输入都高于共模电压时设置为低电平状态的比较器的 OLD 行为感兴趣。 轨到轨比较器不能提供此类行为。
您绝不应超出有效的共模范围。
您试图解决的实际问题是什么? 如果您使用高于 VCC 的电压、请参阅 TLV1861。
它是一种传统产品。 输入电压可以高于共模范围、但始终低于 Vcc。 根据 TL331的数据表、在输入电压低于 Vcc 之前、在超出共模范围的情况下工作没有问题。
这不是文档所说的内容。
绝对最大额定值允许更高的电压、但它们只保证器件不会损坏;它们不保证正常运行。
如果一个输入高于限值、则 TL331将能够正常工作、但会违反其他电气特性、例如传播延迟。 当两个输入都高于限值时、输出取决于实现细节。 这一点从未得到保证。
如果你的电路要看旧的行为、你唯一的选择就是买够旧的芯片。
谢谢您的时间和详细的答复。 祝你度过美好的一天!