This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:YFF 和 YFD 封装之间的差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244045/ina231-difference-between-yff-and-yfd-package

器件型号:INA231

大家好、

您能告诉我一下 INA231的 YFF 和 YFD 封装之间的区别吗?
我发现封装高度为 YFF=0.62mm 和 YFD=0.40mm。
此外、YFD 封装的 结至热阻比 YFF 更低。

除了封装高度和热阻外、这些器件在电气特性和焊盘尺寸方面是否完全相同?
我的客户希望确保两种封装是否从交付角度兼容。

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者具有相同的0.4mm 间距并可以使用相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    您是否是说  INA231AYFF 和 INA231AYFD 完全相同、但 封装高度和热阻除外?

    此致、

    伊藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裸片并不完全相同(因为封装是裸片)、但电气特性是相同的。