This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:请推荐一个放大器

Guru**** 2506485 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247761/opa810-please-recommend-a-amplifier

器件型号:OPA810

我目标是使用以下 ADC 电路通过电阻器偏差测量外部瞬态。

因此、我需要将前面的 OP 用于 OP 跟随器电路。

目标应用用于1MHz 信号。

前端电阻分压器为950K + 50K 欧姆

您能推荐一款合适的放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    考虑到本设计的目标频率和应用、鉴于之前在其他 e2e 主题中强调的所有原因、OPA810是一个很好的建议。  

    此致、

    伊格纳西奥