This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:HVIDGN 器件:查找有关大信号压摆率和 GBW 性能的扩展数据。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247433/ths3001-hvidgn-part-looking-for-expanded-data-on-large-signal-slew-rate-and-gbw-performance

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件:THS3491

查找 Vcc =+ 15V、V_o (pp)= 20V 或更高且增益= 3、5和10的数据。  或可用的最近数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    请参阅我回答的有关 THS3491的另一个 e2e 主题、因为我也无法找到此器件的其他数据。  

    此致、

    伊格纳西奥