This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:DDA 器件:寻找有关大信号压摆率和 GBW 性能的扩展数据。

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247434/ths3491-dda-part-looking-for-expanded-data-on-large-signal-slew-rate-and-gbw-performance

器件型号:THS3491

查找 Vcc = + 15V、V_o (pp)= 20V 或更高且增益= 3、5和10的数据。  或可用的最近数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    遗憾的是、我没有找到此器件的其他数据、因此数据表中突出显示了收集的 THS3491的所有相关数据。 如果您想对自己感兴趣的不同配置进行仿真、我们为这些器件提供了模型。 我们还有适用于这些器件的 EVM、我们建议也可以使 数据比仿真更可靠。

    此致、

    伊格纳西奥