请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE031 大家好、
我看到 PLC lite 上有使用 AFE031的参考设计。 我的客户对这个解决方案很感兴趣。
只是想要检查是否有适用于该应用的新一代 AFE031。 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、已给出:
Unknown 说:只需检查该应用是否有新一代的 AFE031即可[/报价]以下也是 AFE031的参考设计。
请告诉我客户的 PLC 终端应用、我将向您提供其他相关信息。
此致!
雷蒙德