This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4182:100kHz 滤波器的中心频率未在应有的位置

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4182, OPA1611, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250746/opa4182-100-khz-filter-not-having-its-center-frequency-where-it-should

器件型号:OPA4182
主题中讨论的其他器件: OPA1611TINA-TI

您好!

我最近使用 TI 滤波器设计工具设计了一个100kHz 四阶带通、该工具生成的设计如下:

我在 PCB 上创建了这个精确的设计、目的是让100kHz 正弦信号通过并阻止所有其他信号。

由于我只需要抑制其他频率、而它们的输出质量无关紧要、我选择一个运算放大器、我认为它具有足够的压摆率和开环增益使100kHz 信号通过(OPA4182)。 不幸的是、当使用示波器和信号发生器测试电路板时、滤波器在100kHz 的中心频率几乎没有0.3的增益。 在扫描其他频率时、我发现滤波器的最高增益约为84kHz、增益约为0.74。

正弦信号的幅度约为100mV、而 OPA4182由干净的双轨+-12V 电源供电。

我的印象是、我可能需要一个具有更高带宽的运算放大器、但我想问您认为问题出在哪里。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    OPA4182是一款零漂移(斩波)运算放大器、具有超低失调电压和超低温漂、专为高直流精度和精度而设计。 正如您所提到的、使用更高带宽的器件、例如 OPA1611、更适合此应用。

    下面是 TINA-TI 中的快速仿真、在上面的滤波器上使用 OPA1611。

    谢谢。此致、

    路易斯