请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR115 您好!
是否可以将 IRET 和 IO (电源接地)临时短路? 是否会损坏 XTR?
背景是、XTR 提供一个 MCU、在生产中、我想通过 UART (USB 转串行 FTDI)与 MCU 进行通信。
IRET 和 IO 之间使用25 Ω 的电阻器、在最坏的情况下、存在~0.5V 的电势。 恐怕它对 MCU 不利。
此致
刚果
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Van-Ngoc:
您可能会让一个瞬态电流流过外部 BJT 晶体管流入器件、XTR115只能承受连续的32mA 电流。
编辑:7-6-23:尽管该器件具有 内部电 流限制功能、可将回路电流限制为32mA、但我不确定在短接 IO 和 IRET 时电流限制是否能够正常工作。
IRET 和 IO 短路可能会在电路上产生电流瞬态。 回路电流流经内部电阻器;因此、电流过大可能造成损坏、或电流大于45mA 可能造成永久性损坏。
您有原理图吗? 环路电压电源是多少、是否存在外部环路电源电流限制?
谢谢。此致、
路易斯