This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:输出电流不平衡

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261513/amc1301-the-output-current-is-unbalanced

器件型号:AMC1301

您好!

我有一位客户在逆变器产品上使用了 AMC1301、但在工厂测试中遇到了一个问题、导致无法正常交付。

故障状态说明:变频器上电、硬件检测到的三相输出电流一致、而软件检测到的三相输出电流不一致。 维护检查发现 AMC1301输入 VINN 和 VINP 收集不正确;检测到同一批器件时、在输入端存在不一致、需要制造商提供分析报告。

收到生产反馈后、示波器检测到故障信息 E047 (电流不平衡)、发现实际电流没有问题。 检测到控制板的电流检测信号、发现逆变器的输出 iw 信号不正确、并且测试值太小。

然后测试了硬件电路、发现 AMC1301隔离器的前电阻值不正确。 实际测试为18.6Ω、逆变器的 IR /IU 三相电流检测之前的电阻值分别为28.1Ω/ 28.6Ω/ 28.5Ω。 与其他普通机器相比、此位置的 R123电阻为33Ω、因此 AMC1301被判定为无效。

原理图 W ----两个6mΩ 采样电阻器直接并联。

请帮助查看原理图的这一部分、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我不太明白这段描述:"那么硬件电路被测试、结果发现 AMC1301隔离器的前电阻值不正确。 实际测试为18.6Ω、逆变器的 IR /IU 三相电流检测之前的电阻值分别为28.1Ω/ 28.6Ω/ 28.5Ω。 与其他普通机器相比、此位置的 R123电阻为33Ω、因此 AMC1301被判定为无效。"

    如果可以提供其他信息来阐明此描述、我可以提供更多帮助。  

    通常、我们不建议在输入端 D5上使用二极管、因为它会导致 泄漏电流带来误差。