This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6720:输入在2.6V 输入电压下变成低阻抗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261834/lmh6720-inputs-is-becoming-low-impedance-at-2-6v-input-voltage

器件型号:LMH6720

我已使用 TISpice 和 LMH6720进行了仿真。
我得到 SoM 奇怪的结果、其中我不知道是 SPICE 模型误差还是确实存在误差、并且我在数据表中遗漏了一些内容??
我本来希望能够顺利地提供大约3.4V 的输入信号。
现在输入变为低阻抗、电压约为2.6V!

该仿真会将+输入从0扫描到3V。 对输入端的电流进行监控。

很棒的评论!

/μ Håkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Håkan

    该器件的模型是在较旧的模板上创建的、因此很难确切地查看重新创建的模型、但可能会发生的情况是输入共模范围被超出、导致模型行为不同。 一般而言、很难正确仿真和重建真实 器件在饱和状态下的行为方式。因此、我们不会像通常情况下模型被过度驱动时、将重点放在仿真结果上。 我们也不会在这些情况下对这些行为进行建模。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我还意识到我超出了共模范围(如果 Vdd 是5V、则根据数据表我不能超过2.8V)。 从仿真来看、这似乎发生得更早一些、但我想如果我不超过2.4V 的输入电压、这将是安全的。