This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3111:仿真不转换为电路。

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3095, THS3111, THS3091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263145/ths3111-simulations-do-not-translate-to-circuit

器件型号:THS3111
主题中讨论的其他器件: THS3091、THS3095

我添加了我正在运行的仿真的原理图。 并且不会转换为电路。 IC 变热、输出不稳定。

想知道我是否未正确使用偏置电阻器。 这是我第一次处理电流反馈运算放大器。 感谢您提供任何反馈。

此外、模型上的引脚排列与数据表中的引脚排列不同。 我缺少什么吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../output.pdfe2e.ti.com/.../test-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafis:

    我已经查看了您的原理图、但您的设计没有遇到任何直接问题。 请提供以下信息:

    • 创建电路时、您能否确认您使用的是数据表中提供的引脚排列、而不是 PSpice 模型引脚上列出的编号
    • 您能否提供更多详细信息来描述输出如何不稳定以及没有从仿真转换为电路
    • 您能否提供您的电路或电路板布局的任何图片  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    i)使用的引脚来自数据表。

    ii)对于输出、如您所见的原理图中所示的电路、使 IC 升温。 它非常烫手、从电源获取的电流消耗约为3W。

    我还隔离了 U3、并尝试通过输入端的50欧姆接地电阻自行运行。 在本例中、我确实可以测量输出(我使用1kHz 正弦波进行测试)、但 IC 开始消耗过多功率、并且输出会随机变化。

    现在我将尝试其他设置、因此电路板上没有该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafis:

    请参阅数据表的"应用信息"部分中的该说明。

    我认为您观察到的行为是通过 THS3111使用正弦波的结果。 因此、我建议使用不同的器件、例如 THS3091或 THS3095。

    谢谢。

    尼克