This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:器件裸片

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267049/ths3491-device-dies

器件型号:THS3491

您好

我们在 THS3491IRGTT 器件上面临一个问题。  器件会因一些未知原因而死。
我们确信该问题并不是接地短路问题、因为我们已经对其进行了测试并且器件会恢复。

当器件正常工作时、我们会出现这种行为。
我施加10V 的阶跃、我们具有非常快的上升时间

当器件停止工作时、我们将面临这种行为

另一个行为是 电流能力会降低到几 mA、

什么情况可能会发生从而损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有这个 低 欧 姆负载的问题(约22Ohm - 2.2V )

    我还附上原理图部分、即我们如何驱动前端

    导致部分裸片的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您提供您提供的片段。 我确实有关于器件的设计和输入/输出信号的一些问题。 在引脚10处的 THS3491的输出端是否测得黄色10Vpp 信号? 或者它是在引脚4测得的输入信号吗? 您刚才提到施加了10V 阶跃、所以我很好奇在通道1中测量的信号是否就是您提到的输入信号。 使用22欧姆负载时、器件的预期电流输出是多少? 此外、当器件断开时、器件是在输出信号一段时间后发生故障、还是在施加输入时立即发生故障?  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 THS3491的输出端测量了黄色信号。
    看看第二皮欧姆、您可以看到50Ohm 电阻器后的连接器。  在这里测量信号。

    让我 简要概述一下我们在器件损坏时执行的测试:

    1) 1)我在无负载的情况下应用10Vpp 阶跃(仅示波器探头)、并且器件以快速上升时间正确响应

    2)一些直流测试、其中输出在不同负载下 通过外部机械继电器闭合。
      特别是其中一项直流测试在22 Ω 负载上应用约2V2直流 来驱动约100mA。

       在第2处的测试过程中、器件会因某种原因和未知原因而损坏。

    3)我重复第1号测试,我发现生活中断。

    基本上、似乎内部电路释放了最大电流电容。 它部分死了。

    我已验证器件是否受到短路保护、因为我施加了方波10Vpp、并且 I 短接到 oOutput 接地。
    释放短路后、方波再次出现。

    器件损坏的主要原因是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    有趣的是、该器件在22欧姆负载下的输出电压为2.2V 时会出现故障。 我有几个故障排除建议。 在测试1之前、是否可以运行测试2? 因此、在任何继电器切换之前运行中断测试。 如果可能、另一种对其进行调试的可能测试是连接22欧姆静态负载、应用预期输入并探测输出。 我们将尝试排除问题是测试配置本身还是某种外部原因造成的。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    请忽略上述测试的第2步。

    我们在不同的测试用例中遇到了同一个问题、我们不确定22 Ω 负载是否会导致该问题、还因为有时测试正常通过。

    在您的经验中、可能会导致装置损坏的潜在原因是什么?
    我提醒您2件事:

    -我们已经测试了短路保护和设备恢复正常。

    -我们看到该设备没有完全死,但它部分死了,因为 最大电流相当低(约20 -30mA )

    如果您有一些想法、如果我们没有正确配置 器件、我们可以更好地检查硬件和固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您提供的信息。 部分裸片的器件时。 您是否已尝试关闭设备一段时间、例如10分钟冷却、然后再次尝试测试? 器件可能会进入热关断模式、但在器件关断后仍然可以工作、并允许其冷却、然后基本复位。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    10倍的反馈。

    我也认为这个问题,但我排除了它,因为即使我等待2-3小时的设备不能恢复它。

    我在数据表中看到、最大输出连续电流为- 100mA。

    这一参数确切地说是什么? 在短路期间、我们有超过100mA、器件似乎能正常恢复。

    当然、在某些测试期间、运算放大器驱动的电流比100mA 大一点、

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试在输出端设置7.5V 电压、并持续驱动至270mA 的时间超过1分钟、未出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    持续输出电流绝对最大额定值是器件在不发生电迁移的情况下可以输出的连续 RMS 电流。 本规范适用于器件不会关断的长期条件(在年份范围内)。 施加的电压只比100mA 稍高、则器件推得太高。 是否有办法在不使用继电器的情况下运行这些测试? 假设输入/输出电压范围在建议的范围内并且您没有拉取过大的电流、器件应该不会损坏。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好理解

    持续输出电流绝对最大额定值不是电流情况。

    我的测试需要几秒钟时间。
    请记住、器件会部分拉出电流、但未完全拉出电流、并且我还从上升时间开始识别

    会发生什么其他原因来使器件损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    您能否移除输出端的机械继电器、并在您运行的配置中使用无源器件运行测试。 一个问题是输出端的继电器、通过运行这些测试并隔离器件、我们可以确认是器件还是导致这些问题的继电器。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    我能够重现导致该问题的问题。

    Step1 =>->运算放大器=>直接对地短路
    -------------------------------------------------------
    我施加对地短路的10V 阶跃脉冲
    该器件会进入保护模式、一旦我消除短路、它就会正确恢复

    Step2 =>>>运算放大器=>开关+ 2欧姆串联电阻器=>负载*************
    ------------------
    其中一个测试用例引入了前端输出和负载之间的分立式 MOSFET 开关。
    因此我们有:OPAMP =>开关+ 2欧姆串联电阻器=>负载(5R6和更低)

    我在5R6负载上施加3V 的电压。
    您可以从黄色和紫色信号中看到、它们变为零、一段时间后、它尝试恢复并定期恢复。

    紫色信号是前端输出
    负载上有黄色信号

    为了更好地确认这一点、我尝试用冷冻空气冷却组件、该行为暂时消失、并在一段时间后再次出现。
    这听起来不错。

    Step2 =>>>>运算放大器=>开关=>接地短路
    -------------------------------------------------------
    一旦我在负载上产生短路、我就得到

    在我恢复到5R6之后、我们有这个

    您可以看到、前端开始振荡(紫色信号)。

    第3步=>>>运算放大器=>已从所有
    -------------------------------------------------------
    一旦我移除路径中间的开关并施加10V 步进脉冲、该器件似乎失去电流能力
    即使我使芯片冷却下来、但让系统断电一段时间、芯片仍然无法恢复


    在步骤2期间(OpAmp =>开关+ 2欧姆串联电阻器=>负载)是否属于该设备?
    该器件不会进入短路保护状态、因为它会提供大电流、
    但仍然低于保护阈值、因此这会导致部分破坏前端输出?

    还有哪些其他可能引起损害的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能由于高电流 请求而 导致的快速不匹配阻抗会导致前端输出振荡、 提供的保护不会进行干预?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您提供的信息。 我将与我们团队的一名设计人员交谈、如果器件有任何明显的原因这么做、我可以对短路保护电路有一些了解。 我确实对其中一些测试有一些问题。 对于涉及5R6负载开关的第一个测试、器件通过该负载网络输出多大的电流? 当您冷却了器件并使其工作得更好时、很可能是器件超出其能力范围的信号。 我要问的第二个问题是、如果在最初具有5R6负载的开关时 THS3491的输出有任何振荡、或者该振荡是否仅在您使用开关+短接输出启动设置后才发生、然后更改为开关+5R6负载配置。

    我还想知道您是否可以压缩图像或将它们放在一个 word doc 目录中、因为出于某些原因、我们无法在线程上直接看到它们。 这对于了解器件正在做什么非常有用。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    请在此处附上所请求的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    浏览器不允许我附加任何有效文件。 (我不知道为什么)

    我已发送电子邮件给您 alessandro.feriani@n-plus-t.com

    如果你回复我 从你的电子邮件 accont,我可以在这里附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我向您发送了一条私人消息、看看通过其中附加任何文件是否会起作用。

    此致、

    伊格纳西奥