This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:TI IC 数据表中给出了自然通风温度范围和静止空气温度范围之间的差异

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275191/tlv8541-difference-between-free-air-temperature-range-and-still-air-temperature-range-given-in-the-ti-datasheets-for-ics

器件型号:TLV8541

您好!

大家好!

 TI 数据表中使用了术语"自然通风温度范围"和"静止空气温度范围"来表示集成电路的工作温度范围。

您能帮助我了解自然通风温度范围和静止空气温度范围之间的差异吗?

提前感谢您。

此致、

Pankaj Upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其含义相同。 如果某些规格或设计要求强制空气对流,则将明确提及这一点。

    对于 TLV8541等功耗较低的器件、无需考虑这些因素。