请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6505 您好、我们系统中的 LMH6505使用+/-5V 电压、其 VG 引脚由可摆动至+/-12V 电压轨的运算放大器级驱动。 在运算放大器和 VG 引脚之间有一个2.7k 串联电阻。 通常、运算放大器的输出为-12 V、VG 引脚为低于地电平的二极管压降、约为-0.7V。 内部保护二极管看起来正在导通、2.7k 电阻器必须限制足够的电流以承受这种情况。 我的问题是、您是否同意-12V 至2.7k 电阻器应损坏 VG 引脚?